Um Lese- und Schreibzugriff auf die entfernten Geräte und ihre laufenden Anwendungen zu erhalten, können Sie Ihrer Anwendung einen Datenquellenmanager mit einer oder mehreren Datenquellen hinzufügen.
Die Funktionalität des Datenquellenmanagers ermöglicht den Aufbau von Verbindungen und die Kommunikation mit entfernten Geräten, und er stellt seine Daten über Datenquellenvariablen zur Verfügung. Zu diesem Zeitpunkt kommunizieren die Partner über eine Punkt-zu-Punkt-Verbindung. Je nach Netzwerk, in dem sich die Steuerungen befinden, wird eine Verbindung über die Datenquellentypen CODESYS Symbolic oder CODESYS ApplicationV3 hergestellt.